This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Webench 错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714EVM-551, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186544/ucc28950-webench-error

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551UCC256402

大家好、

我们的客户想知道、在  功率低于300W 的情况下、为什么不支持在 Webench 中模拟 UCC28950相移全桥控制器、如下面的屏幕截图所示。  UCC27714EVM-551评估模块的第8部分显示了60W 输出时器件的测试数据。 我们是否有另一 个适用于200W 应用的相移全桥控制器?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、UCC28950 Excel 工具的支持功率似乎低于300W。 UCC28950的支持功率可能低于300W。   这些器件通常用于300W 及更高功率的应用、这可能是 Webench 工具的作者对其施加300W 限制的原因。  但是、PSFB 的工作功率应低于300W

    在200W 功率范围内、高压直流/直 流转换器的 LLC 拓扑是使用 UCC256402的常用选择。  这是因为 LLC 需要半桥而不是全桥来驱动它。  LLC 拓扑还在初级侧实现了 ZVS。  以下链接将为您提供 UCC256402产品页面。  如果您在设计过程中选择 LLC、则此文件夹中的信息应有所帮助。   https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    如果您希望在低于200W 的设计中继续进行 UCC28950设计、可以使用以下链接中的应用手册来帮助您进行设计。  应用手册中还有一个指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用应用手册中的相同计算、可用于帮助您完成设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是跟进一下、看看应用手册和 Excel 设计工具是否帮助您使用 UCC28950进行设计?

    如果可以、请在主题帖末尾选择 Resolved。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的评论和推荐的器件。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

    Mike