This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600适配器与 VCC 电压间的关系

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190224/bq24600-bq24600-adapter-vs-vcc-voltage

器件型号:bq24600

大家好、我想在 一个设计中使用 bq24600电池充电器 IC、在这个设计中、适配器电压将在4.2V 至5.5V 之间波动、并且为具有稳定稳压5V 或8.4V 电源的 VCC 供电。 我可以在这里使用两个单独的电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按引脚说明中的此处所示连接 VCC:"通过10k Ω Ω 电阻器连接到共源极(二极管或)点:高侧 Pchannel MOSFET 的源极和反向阻断电源 P 沟道 MOSFET 的源极。 或 Ω 10k Ω 电阻器连接到输入二极管的阴极。 将1 μ F μF 电容器从 VCC 放置到靠近 IC 的 GND 引脚。' 请勿单独偏置它们。 请注意、最小工作 VCC 电压为5V

    此致、

    Mike Emanuel