This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750从 MCU 上进行配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190242/tps25750-tps25750-uplaod-a-configuration-from-an-mcu

器件型号:TPS25750

我们正在尝试从微控制器将配置上传到 tps25750、我们想知道 是否必须在上载之前轮询 INT_EVENT_ReadyForPatch (如果我们仅轮询模式寄存器以确定它处于间距模式、是否足够了?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍曼、您好

    有一组4CC 命令用于从 MCU 等外部主机加载补丁包。  TPS25750 TRM 中介绍了执行此操作的步骤和顺序。  

    我将重点关注:

    第3.3节增补程序包更新任务

    第4.2节加载增补程序包

    要直接回答您的问题、可以只轮询模式寄存器以确保器件处于'PTCH'中。  

    非常尊重、

    Brandon Beader