This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:UVLO 后的 Vout 是多少

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190115/tps62172-what-will-be-vout-after-uvlo

器件型号:TPS62172

奇怪的  是、无论我是在项目中使用 TPS62172DSGR、都没有检测到器件型号 TPS62172DSG。  

我的项目中有一个具有过压保护功能的充电 IC、并且正在考虑使用 TPS62172DSG 将电池电压转换为稳定的3.3V 电压。

查看数据表后、我了解 到 TPS62172DSG 的欠压切断 UVLO 构建电  压大于2.7V。  

我的问题如下:
1) 1)一旦电压低于2.7V、它将进入 UVLO、此时、我的负载将获得0V、或者在 Vout 处将看到一些电压负载?

2) 2)由于 TPS62172DSG 具有 UVLO、我可以避免在 PCB 中使用其他低压保护电路吗? 以降低 BOM 成本。

3) 3)启用低输出电压时、它将为0V、还是会有电压?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmik、

    一旦输入电压低于2.7V、转换器停止工作、此时输出电压将为0V。

    不能、不能避免 UVLO、因为它是芯片内部的内置功能。

    3.如果 UVLO 被触发,则无输出电压。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您误解了我的问题2。我问  TPS62172DSG 是否 具有内置的低电压切断保护功能、因此我能否依赖该功能、而不使用 DW01或类似的任何其他低电压保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmik、

    UVLO 是内置低输入电压切断保护、比输入电压低2.7V。 如果您可以接受2.7V 典型值、则无需使用任何额外的低电压保护。 如果输入电压降至2.7V 典型值以下、 欠压锁定通过关闭两个功率 FET 来防止器件误操作。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy