请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTH12000W 您好!
当负载小于100mA 时、内部开关行为会发生什么情况、如果外部负载从轻负载变为正常负载、开关会暂时停止吗?
问题背景
当 PTH12000W 的输出负载从轻负载状态逐渐增加时、输出电压会瞬间下降、输出电流会瞬间变为负值。

谢谢、
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Eevee、
是否存在预偏置输出电压?
模块的输出是否连接到其他电压?
您能否向我们发送您的硬件原理图?
什么是 Vin?
由于这是一个开放式框架模块、您能否探测 SW 节点(电感器的一侧)并在发生这种情况时向我们发送波形?
这是否发生在多个特定的模块上?
在正常情况下、负载的逐渐增加不应导致这种情况。
您的应用程序似乎有特定的触发此行为的东西。
此致、
Yitzhak Bolurian