This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:SW 和 GND 之间存在短路问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190323/tps546d24a-short-issue-between-sw-and-gnd

器件型号:TPS546D24A

您好!

SW 和 GND 之间存在短路问题。

您能帮您解决这个问题吗?

条件:

输入电压:12V

输出电压:3.3V

输出电流:40A

操作:重复2秒打开和400毫秒关闭

经过几个小时的操作后、它运行异常。 在检查 SW 和 GND 之间的阻抗时、它很短。

原理图

布局

图层

说明

第1层

信号

第2层

GND

(所有平面)

第3层

信号

第4层

电源

第5层

GND

(所有平面)

第6层

电源

第7层

GND

(所有平面)

第8层

信号

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我看到您的原理图和布局设计存在许多问题、但我不确定它们是否与您的开关节点故障直接相关。

    1) 1)应使用 μ 10μs 滤波器从 PVIN 滤波、而不是直接连接到 PVIN

    2) 2)串联自举电阻不应超过4.7Ω Ω

    3) 3)您使用的接地符号 AGND 表示主系统/电源接地、而本地隔离模拟接地的接地符号则与电路如何连接到整个系统有关

    4) 4) AGND 引脚不会按照数据表的要求直接连接到外露焊盘 PGND、而是由外部电阻器 R27隔开

    5) 5)您没有共享背面元件放置、但 C28是其中一个6.8nF 旁路电容器、位于 C26和 C30的远端、其中电容器的走线电感会阻止其有效地提供 PVIN 至 PGND 的高频、低电感旁路

    6) 6)我无法在布局上找到 C50和 R29 (缓冲器)、也无法在 SW 节点中看到用于连接到 PCB 背面 C50 / R29的过孔。  与6.8nF 输入电容器一样、缓冲器需要一条返回外露散热焊盘的极低电感路径才能有效工作。

    根据 C28和缓冲器元件的布局、我怀疑从 SW 到 PGND 的低阻抗的根本原因是开关节点振铃导致的过压应力导致的 MOSFET 故障。

    您是否有电路板可用于测量 PVIN 和 SW 相对于 PGND 引脚的电压、在尽可能靠近 IC 引脚的位置进行电压测量、并在 TPS546D24A IC 末端仅通过示波器接地连接到 PGND 引脚?

    每分段5V、每分段20ns、示波器上无带宽限制。  触发点为水平刻度的20%(最左边沿的10个分段中的2个)  一个图像在上升边沿触发、一个在下降边沿触发。  因此、我们可以查看开关节点上的振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我还看到此设计的多相堆叠连接正在进行页面上、但看不到 MSEL2编程、无法知道这是否是多相堆叠中的主控器件。  这是多相堆栈还是独立单相应用的一部分?