This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:有关 UCC28950的问题。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190305/ucc28950-question-about-ucc28950

器件型号:UCC28950

你(们)好

我的客户询问有关 UCC28950的问题。

规格-

输入:400V (PFC 输出)

输出:400~450V (7.2kw)

1. 您是否有设计工具?  

  操作不正常。 我想验证设计。

2. 如果您看一下600W 应用手册的图15-1、则 Vref 连接到 CS
这是否有连接的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要回答您的问题:

    1. 您是否有设计工具?  *是的。 我们提供了多种模型以及基于 MathCAD 和 Excel 的设计计算器。

      操作不正常。 我想验证设计。

    2. 如果您看一下600W 应用手册的图15-1、则 Vref 连接到 CS
    这是否有连接的原因? *此应用程序不明确,但没有值和黑色三角形的组件是填充选项。 此设计中未填充这些组件。  

    希望这能解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 qusion 2、R26电阻器用于将自适应延迟作为 CS 引脚上电压的函数进行编程。 在本例中、您将填充 R26并从原理图中删除 R23。 如果您不希望配置自适应延迟、只需将其连接到 GND 即可。 因此、如果组装 R23并移除 R26、它将提供作为 Vref 函数的延迟。 EVM 中提供了此功能、以确保用户在测试时可以根据要求正确调节 ZVS。

    此致、

    Harish