This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:有关 EN 引脚的 Spice 模型行为

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189014/tps25200-behavior-of-spice-model-regarding-en-pin

器件型号:TPS25200

大家好、团队、

我收到了一个与以下帖子相关的问题:
TPS25200:Spice 模型的行为

在客户的 Spice 模型中、EN 引脚的逻辑似乎仍然相反。 (在仿真数据中、包含了逆变器。)

很抱歉、LSPICE 模型、但我要附上所使用的图像、数据和 SPICE 模型。

e2e.ti.com/.../tps25200_5F00_trans.libe2e.ti.com/.../SoftSW2.asc

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    下周初我将回到这里。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    客户是否可以在 PSpice 中运行仿真? 他们从何处下载库文件? 您是否也可以共享电子保险丝 VIN 的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    遗憾的是、客户不习惯使用 PSpice、因此很难... 客户告知库文件是从 TI 网站下载的。  

    这里是 VIN 电压吗?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 V1查看输入电压。 我不确定在迁移到 LTSpice 时会发生什么情况。 我建议首先使用简单的设置进行仿真。 例如在 VIN 上施加电压源。 在 EN 上施加电压源、使其从低电平变为高电平、然后监控 VOUT。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    我知道。 客户表示 PSpice 使用的仿真已经启动。 当我从客户处获得更新时、我会再给您回复。

    此致、

    Masa