This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2506235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189809/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

您好! 我正在使用 BQ34110设计器件。 我想使用  LiFePO4 电池12V 20Ah。 同时、数据表指出"学习放电流应 足够大、以便它产生大约5mV 或更大的电池电压变化。 通常建议使用 C/20或更高的电流电平。"  事实证明、Learning 负载电阻器应足够大、能够耗散1A 的功率10分钟(超过1W)。 我 是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、您好!

    确保在施加负载时电池电压将按规定下降。 在 c/20时、您的负载将需要耗散12W (12V x 1A)、对吧? 如果需要增加电流以实现压降、则功耗将更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 不清楚为什么所有应用手册都说我只需要1-2%的容量、但 技术参考手册说我需要更高价值的 C/20  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电时间短(少于一小时)。 在1小时内、您将放电5%。 在10分钟内、您的放电率将低于1%。 希望这有助于清除它。