This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:需要为 TPS3850设置 PWM

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189652/tps3850-need-to-set-the-pwm-for-tps3850

器件型号:TPS3850

您好!

在为 TPS3850设置正确的 PWM 时需要帮助,基本上我想知道电路是否正常工作?  

CRST:5nF

CWD: 100nF

设置0:拉高电平(3.3V)

设置1:上拉至高电平(3.3V)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashiq、您好!

    您的电路将正常工作、通过利用您提到的电容器、提供用户可编程的复位延时时间和看门狗计时窗口。

    如果您想为特定应用提供其他支持、请提供原理图并列出您的时序要求吗? 有关 CRST 和 CWD 的详细引脚编程、请参阅数据表中的公式3和公式6。

    www.ti.com/.../tps3850.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是 IAM 用于项目的原理图。

    Schematics.jpg (852×640)

    IAM 尝试设置 WDI 但无法获取正确的 PWM、设置 PWM 时需要考虑哪些参数、请为我建议用于设置上述原理图中的 WDI 的正确参数和值。

    此致、

    Ashiq k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目的是检查故障状况和工作状况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashiq、


    您能否确认您是否仅将此电路用于 欠压保护或 UV 和 OV 保护?

    看门狗的时序要求是什么? 您可以使用数据表中的表8-5和8-6计算应用的看门狗计时特性。

    假设:仅需要 UV 保护。 该器件 采用 可调节的 UV 阈值。 MCU 可以控制 VCC_+3.3V、以在看门狗发生故障后强制其低于 VDD (min)

    根据原理图、TPS3850将在器件的指定 UV 阈值提供欠压保护、并且如果检测到看门狗故障、看门狗输出 nWDO 将锁存为低电平。  

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Ryan