This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901/02/03和04之间有何不同之处?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189606/tps65219-what-is-different-point-between-tps6521901-02-03-and-04

器件型号:TPS65219

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS65219用于 他们的新产品。
他们希望将 TPS65219用于带 LPDDR4系统的 AM62x、并有以下问题。
请问您能给我回复一下吗?

问题1.  TPS6521901/02/03和04之间有何不同之处?  

问题2. 哪个器件选项(TPS6521901~04)最适合我们的系统?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您使用 E2E! 以下链接中应用手册中的表3-1显示了01/02/03/04型号之间的比较。 对于使用 AM62 + LPDDR4的应用、我们建议 使用 TPS6521902。 此型号支持 VDD_CORE = 0.75V。 如果客户在 VDD_CORE 上需要0.85V 电压、则我们建议使用 TPS6521908。 最近定义了"08"变体、并将添加到应用手册的下一修订版中。 如果您有任何疑问、请告知我们。 如果客户对 TPS6521908感兴趣、 我们可以 分享初步的电源方框图。     

    使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 A)

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    非常感谢您的回复。
    下面我可以再问一个问题吗?

    问:我了解建议将 TPS6521902用于 AM62 + LPDDR4系统。
      您是否有将器件推向市场的计划? 如果答案是肯定的、发布时间是什么时候?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TPS6521902RHBR (5x5封装)将于今年第二季度发布。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    非常感谢您的快速回复。
    我可以再问一个问题吗?

    问:您是否有计划在正式发布时间之前将 PTPS6521902RHBR 作为样片器件发布?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    可在 OPN PTPS6521902RHBR 下获取预量产样片。 我已向您发送一封私人邮件、其中包含联系我们的营销团队并订购样片的说明。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    如果您在2个工作日内未收到他们的回复、请告知我。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    非常感谢您的支持!

    此致、
    Kazuya。