This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:RA 表在放电期间不更新

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189868/bq40z60-ra-table-not-updating-during-discharge

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我目前正在完成学习周期。 到目前为止、更新状态为05、因此我能够更新 Qmax。 电池完全放电并等待5小时放松后、更新状态不会变为06。 [VOK]被清除、[RESPON]标志被置位。 我给电池充电并尝试了第二次放电、但注意到 Ra 表在放电期间没有更新、因此看起来根本没有电阻测量。 到目前为止、我已经尝试过 C/5和 C/7的比率。 我在2S2P 配置中使用4节 Kokam 锂聚合物电池(3300 mAh/电池、化学 ID:2049)、这是我的应用的要求。 我附上了我在学习周期中第一次尝试的日志、其中包括电阻更新的完全放电。 是否有人能就可能发生的问题提出建议?

谢谢、

Perry

 e2e.ti.com/.../3302.learning_5F00_cycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    您能否将您的.gg 文件与配置信息以及用于查找 chem ID 的 GPCCHEM 报告共享?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 我实际上已经解决了我的问题。 我有这个论坛 帖子中描述的同一个问题

    谢谢、

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    我很高兴您能解决这个问题!

    此致、

    Wyatt Keller