This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:基准容差

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190173/tps73801-sep-reference-tolerance

器件型号:TPS73801-SEP

大家好、

希望你能做好!

我对 TPS73801-SEP 有疑问。 反馈基准电压在整个温度范围内的最大线路调节为5mV、最大负载调节为18mV。

 

但是、在整个温度范围内、绝对电压变化高达1.246V、 比典型的1.21V 高36mV。假设最大线路和负载调节偏差之和为5mV + 18mV = 23mV,我想知道绝对基准电压的最大偏差如何高达36mV。

 

该值是否来自极端温度下的20Vin、1A ILOAD 情况?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    并非所有器件都是典型的、因此初始 VFB 可能会与典型值不同。  

    例如、1mA 25c VFB 可能为1.228V、但仍在规格范围内。  整个范围内到最大值的差值为1.246-1.228 = 18mV  、这在较大的线路稳压器、温度变化和负载稳压器范围内。

    此外、还为制造提供了保证良率达到极限的保护频带。   这两者的组合会产生更大的范围。

    如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
    此致、
    涉水