This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:UC2843

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189295/uc2843a-q1-uc2843

器件型号:UC2843A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好,

 UC 2843是否可用于以下应用 程序?如果不是,请推荐合适的替代产品,这是正确的选择。

反激 隔离式转换器  

输入直流= 25V ~ 100V

输出直流= 14V/10A 。

环境温度最大值= 60°C  

请提供建议  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    输出电流为10A 的140W 对于固定频率的反激式转换器可能有很大的要求、尤其是在最低输入电压下需要全功率时? 您可以使用 TI 功率级设计 器自行检查峰值电流和功率级设计、但也可以检查并与有源钳位正向转换器进行比较。

    您还可以 在此处查看 TI 参考设计库。 我进行了筛选、以搜索 UCC2897A 参考设计。 UCC2897A 是一款非常适合您的电气规格的有源钳位正向 PWM 控制器。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve