This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源音频放大器 PFC-LLC 全桥或 PSFB

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, PMP23069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189128/power-supply-audio-amplifier-pfc-llc-full-bridge-or-psfb

主题中讨论的其他器件:PMP23126PMP23069C2000WARE

大家好、我们需要开始音频放大器的新项目。

我们需要使用高功率来投影电源、并使用 C2000查看 TI 技术以控制 PFC 和 FSFB dc/dc。

功率音频放大器具有1000瓦 rms 和2000瓦峰值到8个通道

需要使用 GaN 元件。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要私有写入、因为具有保留的数据和参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑参考设计 PMP23069 (PFC)和 PMP23126 (PSFB)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP23126 (PSFB)只有测试报告、没有内部方程或基准、而只有结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP23126 (PSFB)只有测试报告、没有内部方程或基准、而只有结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulisse、

    很抱歉造成混淆。 软件设计指南位于数字电源 SDK 中、您可以单独下载该 SDK。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_00_00\solutions\pmp23126\docs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看此信息并已安装 TI 的套件 SDK 电源。 此时、我需要参考来制作电路板的电子部分、并通过评估500kHz-1MHz 的频率来计算变压器的所有参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这似乎有助于解决您的问题、对吧? 还有其他问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这不会解决我的请求。 当显示 ti 时、我查看该板。 此电路板的文档中没有用于计算电子部分所有参数的内部公式、也没有用于计算电路板中所有损耗的公式。 首先、我需要详细的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件文件位于 https://www.ti.com/tool/PMP23126 中。 没有提供用于计算硬件组件值的公式。

    我们将尝试找到合适的人来询问您。