This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:OV/UV 检测器功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191469/lmr23610-ov-uv-detector-function

器件型号:LMR23610

您好!

LMR23610方框图显示了"OV/UV 检测器"。  如果 FB 引脚上发生 OV/UV、LMR23610会发生什么情况?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与负责该器件的工程师交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣、

    有更新吗?

    我正在等待您的回复。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori 您好:

    我正在与设计团队一起检查 OV/UV 将提供的功能。 由于它没有电源正常功能,因此最像 OV 一样,它提供过压保护。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为 LMR236xx 系列采用具有 Q 级版本的 QFN-10封装。 因此、OV/UV 可提供电源正常功能。 SOIC8没有用于电源正常功能的额外引脚,因此它仅显示在方框 图中,但没有任何外部行为 。