This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:"learned state"在启动时显示

Guru**** 2569115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190511/bqstudio-learned-state-is-shown-when-starting

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27421-G1

大家好、

我的客户一直在使用 BQSTUDIO 评估 BQ27421-G1。 当他将电池连接到 BQ27421-G1 EVM 时、BQSTUDIO 会显示"此器件已处于"学习状态"、如下图所示。

它是真正的操作吗? 如果没有、您能告诉我如何解决?

当他点击 yes 时、BQSTUDIO 会在不启动充电的情况下启动放电、如下图所示。 您是否知道造成这种情况的原因?

 

放电后、他尝试将放电更改为充电、但 BQSTUDIO 不充电。 也会出现如下所示的错误。 您对原因有何看法?

我还附加了数据存储器数据、寄存器数据和黄金映像数据。

e2e.ti.com/.../0421_5F00_1_5F00_09_5F00_00_2D00_bq27421G1A.gm.fse2e.ti.com/.../20230123.loge2e.ti.com/.../4011.Data-Memory.gg.csv

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正常运行与学习模式、请参阅 TRM 第6.4.2.3.2节"更新状态"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San、

    感谢你的答复。 单击"已解决"按钮后、我对我的回复表示歉意。 我没有解决这个发音。

    我的客户仍然面临这个问题。 您能否分享介绍如何设置此功能的材料?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    bqStudio 用于执行学习周期、但更新状态未更改。 请 在开始学习周期之前将"更新状态"设置为3。