This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:VCCX 电源序列

Guru**** 2394045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193257/lm5143-q1-vccx-power-sequence

器件型号:LM5143-Q1

您好、TI 专家、

我是否可以知道 LM5143x-Q1中的 VCCX 是否有任何电源序列要求?

我想知道 VCCX 是否在 Vin 之前通电、是否有任何副作用?

我从另一篇文章中注意到、内部路径有一个二极管、因此我认为如果我们首先为 VCCX 供电、它可能会在 Vin 上的5V-0.7V (内部二极管)= 4.3V。

请您与我分享您的评论吗? 对此有任何担忧吗?

提前感谢您。  

"LM5143-Q1:LM5143-Q1的设计审查。。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chia

    VIN 应大于~VCC+0.7V (~VCCx+1.4V)。 否则、从 VCC 到 VIN 的反向二极管可能导通。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    所以... 如果我们要在 VCCX 之前为 Vin 供电、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chia

    是的、您的理解是正确的。  

    -Eric Lee