This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:如何设置参数

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193367/ucc28740-how-to-set-the-parameters

器件型号:UCC28740

您好、专家。

  

大家好  、我想使用 UCC28740设计反激式拓扑、该拓扑的效率应尽可能高。

一些参数如下:

VIN =350V~390V DC、

Vout= 48V

Iout=5A

当我浏览 UCC28740的数据表时、我想知道如何设置参数值。

 如何设置 t (RESP)的值?

 如何设置 q (G)的值?

 如何设置 Iauxnl (max)、t (ov)、V (VDDFL)的值?

 如何设置的值 

谢谢!