This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895软启动、不稳定的早期运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193329/ucc2895-ucc2895-soft-start-unstable-early-operation

器件型号:UCC2895

但是、我们遇到了一个问题、我想获得一些反馈。 我们通过使用 SS/Disb 引脚以以下方式禁用 UCC2895:  

为了实现更精确的输出电压、我们使用了外部误差信号放大器、并且仅将内部运算放大器用作跟随器。  
我们已经研究过、如果以这种方式禁用、在启动后的前200us 中、软启动功能不会主动下拉 EAOUT 输出、而是会将其置于大阻抗状态。 因此、EAUT 电压不是从0V 开始、所以相移最初不是0°、而是接近最大值、在某些情况下会导致大电流瞬变。  
这是标称操作吗、即软启动在开始时没有主动进入镇流器(因此、它在上面的电路中通过10k + 13k 电阻器缓慢充电?
黄绿色:PWM 输出
蓝色:SS 引脚
粉色:EAOUT 引脚
应用一个外部下拉电阻器当然可以解决这个问题(这就是我们所做的)、这样 EAUT 从0V 开始。 然而、在确定这一点之前、IC 给了我们一些不受欢迎的意外和破坏性故障、 因为误差并不存在于所有情况中-高阻抗状态意味着、在所有启动时、缺少电阻器并不是致命的。 如果这是一种标称行为、我们希望请求将此信息添加到数据表的下一个版本中(如果尚未添加此信息、我们可能只是忽略了它)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您拥有的波形看起来不正确。  SS 引脚应根据 SS 电压调整输出电压放大器的电源轨。

    当 SS 接地时、EAOUT 已经为1.8V。  情况不应如此。

     

    VA 输出约为1.8V、而约为0V。  不确定为什么 SS 的电压/单位与 VA 输出的电压/单位相同。  但是、从该波形可以看出、SS 仅充电至2V。 它应该充电 至 VREF、而不是。   此外、当 SS 低于0.5V 时、应禁用该器件。  您能否仔细检查波形以确保它们正确?

      

    我查看了原理图,没有看到任何问题。

     

    您能否仔细检查您在 UCC2895上评估的引脚。  您能否仔细检查原理图?  从所呈现的波形来看、EAOUT 输出可能会上拉为高电平。

     

    此致、