This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ORing 解决方案

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2456A, TPS2358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193438/oring-solution

主题中讨论的其他器件:TPS2456ATPS2358

大家好、  

我正在寻找具有以下要求的 ORing FET +控制器:

  1. 电源轨数:2.
  2. ORing 电压:12V 额定电压、11V 最小电压;13V 最大电压
  3. 受控功率限制:CH #1:75W;CH #2:150W
  4. 通过 SMBus 提供可选电源监控支持。

 祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    您能否进一步详细说明功率限制要求。 是否要控制器监视和限制输入/输出功率?

    这不是汽车要求,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    这不是针对企业应用程序的。  

    电源监控是一种"最好的"功能、但并非必需的。  

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    请查看 TPS2358和 TPS2456A 控制器。 让我们了解客户对这两款器件的反馈。