This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:当设置 VOUT=5V 时异常

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193359/tps40428-abnormal-when-set-vout-5v

器件型号:TPS40428

您好、专家团队

客户使用的是带 CSD95378的 TPS40428、VIN 为12V。 我们遇到了一些异常问题:当它们通过 FB 电阻器设置 VOUT=5V 时、占空比将接近100%。 但是、如果我们通过 PMBus 调节 VOUT、电路可以输出5V 电压。 tps40428+CSD95378能否支持5V 输出? 或者、您对此问题有什么见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否将 DIFFO1引脚用于5V 应用? 请考虑 DIFFO1的限制。 本段对其进行了说明:

    此致