This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:设计需要多个输出电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20878, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187455/tps2373-4evm-758-design-require-in-multiple-voltage-of-output

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:UCC2897APMP20878TL431

尊敬的先生
我们计划设计 PD 分离器产品。 但有两种解决方案(TPS2372-4和 TPS2373-4)
哪一个更适合解决方案。您有更多建议吗?
我们仅需要 PSE 提供输入功率、在5m CAT.5e 电缆等短电缆中、输出功率可超过71.3W (PD 标准)
在短电缆上向 PD 输送电力时、我们存在一些困惑
由于两个规格芯片提到“802.3bt (4类)”,因此列表表中的 PD 输入功率(MAX)为71.4W。 TPS2373-4 在说明中支持高达90W 的高功率应用...您能帮助澄清一下吗?

我们是否可以通过使用 DIP 开关更改 UCC2897A 输出来实现支持12V/19V/24V 的输出电压。它有我们可以获得的任何额外参考设计?

 从何处可以获得基准去哪里?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     TPS2372-4和 TPS2373-4均 Ω 0.1 μ A、2.2A 电流限制热插拔。 最低功耗为37V 输入电压、在2.2A 直流电流下为81.4W。 如果您的电缆较短、理论上输入功率可以接近90W。TPS2372-4适用于 LED 应用、但也适用于基本 PD 解决方案。  TPS2373-4适用于更一般的应用、它包含高级启动电路和用于驱动 IC 的~13V Vcc 输出。   

    2.使用单个 DIP 开关很难实现良好的闭环反馈效果。 您可能会获得所需的输出电压、但 波特图可能不是很好、并且您可能会有较大的负载瞬态电压纹波。 PMP20878是采用 TPS2373-4的24V 设计。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    我们在相对较长的一段时间内没有收到您的答复。 此主题目前将关闭、建议将上述回复作为您问题的答案。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang

           感谢您的建议。

            关于 PMP20878参考设计。这仅支持24V。您是否有任何其他参考可以通过 uisng DIP 开关来更改反馈电阻器来 SUPPROT 各种电压? (我们看到市场上有其他供应商提供此类设计  。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    PMP21249是具有5V/9V/15V 可选输出的参考设计。

    您可以参考其次级侧电路。 VOUT = Vref / R2 *(R1 + R2)。 VREF 是 TL431的基准电压。  调整 R1可能会导致环路增益发生更多变化、因此最好使用 DIP 开关来调整 R2。  

    e2e.ti.com/.../PMP21249_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang

    感谢您的建议
    关于参考设计
    当我们使用关键字"PMP21249"时、无法在 TI 网站上找到任何数据


    我们想使用 namual 获取 PMP21249。想知道为什么该 EVM 保留 NMOSFET (PMP21249的 Q10和 Q11)。它是否有任何额外的应用?  (例如 、这可以通过将栅极饱和更改为 高电平来动态调节输出电压)

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

     单击我上次答复中的链接可打开 PMP21249的原理图。 可能未上传完整的测试报告、因此 无法在网站中找到产品组合。  

    对于 MOSFET Q10和 Q11、正确的是、当它们的栅极设置为高电平时、可以更改输出电压:

    Q10和 Q11均关闭:Vout = 5V;

    Q11导通、Q10关断:Vout = 9V;

    Q10导通、Q11关断:Vout = 15V

    此致、

    Diang