This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:错误充电完成

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192525/bq24610-false-charge-complete

器件型号:BQ24610

我开发了一款采用 BQ24610的定制板、用于为4节锂离子电池充电。 原理图如下所示。 请注意、我已取消填充 R49、因此电池上没有外部负载。 此外、BAT-连接到0.1欧姆 GND、以包含当前未显示且为 DNP 的电量监测计。 最后、本页上未显示 CE、STAT1、STAT2和 PG 的30k 上拉电阻。 最终、问题是、当我施加直流电源并连接电池时、我看到 CE 打开、STAT1关闭、STAT2打开和 PG 关闭、这表示充电完成状态。 我希望 STAT2关闭、以便它处于充电状态、因为我的电池电压为~13.2V。 您是否看到原理图有任何问题、或者您是否能想到它可能无法充电的任何原因? 以下是可能感兴趣的相关测量:
电源- 24V、电池:13.2V、ISET1 - 182mV、ISET2 - 94mV、ACSET - 528mV、VREF - 3.27V、REGN - 5.97V、VFB - 1.52V、 和 TS - 1.68V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能确认测量结果吗? 我正在计算16.758V 的满电池充电电压。对应于1.52VFB 的电池电压为12.13V。目前、我们看到的电池电压为13.2V、对应于1.65V 的 VFB

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了更好的 DMM、电池电压为13.17V、VFB 为1.64、这是正确的。 我计算出的充电电压与原理图注释中所示的电荷电压相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下电池路径中的0.1欧姆吗? 您是否在 SIG_GND 和 VFB 之间进行了测量? 如果您切换设备会发生什么情况?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1欧姆用于低侧电流测量、目前未使用(短接至 HV_GND)。 SIG_GND 和 HV_GND 通过充电控制器的中心焊盘连接、如数据表中的布局指南注7所示。 我还没有尝试其他器件、因为它将涉及返工。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 电压是多少? 您能否提供 VCC、PH、SRN 和充电电流的波形?

    -Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 为24V。 我没有电流探头来获取示波器上的充电电流。 随附的是 VCC、PH 和 SRN 的放大波形。 您是否希望在启动或稳态看到如图所示的内容? 我连接了一个 DMM、电池放电电流为12.82mA。 STAT2仍然处于高电平、因此它不会充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定电池已正确连接? 电池是一个稳定的直流电压源、不应像所示的 SRN 波形那样振荡。

    此致、

    Mike Emanuel