请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、
我的客户希望使用 TPS25750作为 UFP 灌电流、它的一个 GPIO 引脚可以控制 USB3 MUX 的翻转引脚。
在这种情况下、我们是否仍然可以说不需要固件和 MCU?
客户对数据表描述感到困惑。
请帮您澄清问题吗?

谢谢你。
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
TPS25750可配置为 UFP 灌电流、并使用其中一个 GPIO 引脚来控制 USB3MUX 翻转引脚。 这可以使用 TPS25750 GUI 来完成。 在 GUI 中、您将针对仅灌电流器 件进行配置、并使用寄存器0x5C IO 配置将 GPIOx 引脚多路复用到 GPIO 事件、可在《技术参考手册》中找到。
因此、使用 GUI 的客户无需进行任何固件开发、也无需外部 MCU。 您可以通过 GUI 将固件补丁和配置直接刷写到 EEPROM 中。
非常尊重、
Brandon Beader