This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:充电和终端环路

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193155/bq24105-q1-charge-and-termination-loop

器件型号:BQ24105-Q1

各位专家、您好!

请告诉我 BQ25105是否将处于充电和端接环路中,这会对 IC 健康造成什么影响,我可能会松开此 IC

根据我的车辆拱形。 这可能在相同的循环时间内持续5-6小时。

数据表的第24页  

其他问题:  

如果系统负载电流较大(≥1A)、则电池阻抗上的 IR 压降会导致电池电压降至刷新阈值以下并开始新的充电。 充电器随后会因低充电电流而终止。 因此、充电器将在充电和终止之间循环。 如果负载较小、则电池必须放电至刷新阈值、从而导致循环速度慢得多。 请注意、将 TTC 引脚接地会使转换器持续导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    对 IC 运行状况没有影响。  该充电器旨在对终端充电、然后停止充电、然后仅在电池放电至低于特定阈值后再充电。  数据表声明仅用于说明在连接到电池的负载导致充电器无法终止或快速进入/退出终止时会发生什么情况。

    此致、

    Jeff