This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:UC1843A-SP

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184732/uc1843a-sp-uc1843a-sp

器件型号:UC1843A-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843A

你好

UC1843A SPICE 模型中的 COMP 引脚无法下拉以调节占空比时、我遇到问题。 它用于反馈环路中、FB 引脚与 GND 相连、因此 COMP 引脚为高电平、应能够进行调制以调整占空比。 在模型中、似乎无法将该引脚拉低、并且无论其负载的阻抗是多少、都可能产生过多的电流(安培)。 在模型中、它有以下注释

型号使用说明:
* 1. 已对以下功能建模
* a.开关频率变化与 RT_CT 引脚连接
* b.未对流经以下引脚的电流建模
* RT_CT、COMP、输出、VC、VREF
* 2. 未对温度影响、工作电流、关断电流进行建模。
* 3. 未对流经以下引脚的电流建模
即 VCC、VFB、ISENSE


从注释中可以看到、由于未对 COMP 引脚中的电流建模、误差放大器可能无法以这种方式进行仿真。 TI 的人员可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    正确的是、诸如下拉电阻器之类的器件不起作用、但您可以使用电压源强制 COMP 引脚。
    我刚刚测试了0V 强制电压、并且能够使控制器的输出电压保持在较低的水平。
    这是在 TINA 中的示例 schem 上完成的。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否给我发送一份原理图副本、因为当我尝试使用控制器电压源时、COMP 引脚上的电压不会下拉。 我在 LT SPICE 中使用电流控制器电压源  

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    我在此处使用了设计工具和仿真下的原理图:
    https://www.ti.com/product/UC1843B-SP

    我只需在 TINA 参考原理图中添加一个0V 电源。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布一份评估原理图副本、因为我执行了相同的操作(我认为)、但它没有调制 COMP 引脚上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    我已通过电子邮件向您发送了原理图的副本。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    我看到您拒绝了答案。
    我发送给您的信息是否未解决问题?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。 在 LT SPICE 中使用依赖于电流的电压源尝试将 COMP 引脚拉至低电平仍然存在问题。 不确定是否可以在 TINA 中轻松仿真我的设计、是否有方法可以从 LT SPICE 转换为 TINA、以便或许我可以解决这个问题。 我以前没有使用过 TI 仿真器、因此我犹豫是否要花时间使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    没有一种将 LTSPICE 原理图导入 TINA 的简单方法
    您必须重新制作原理图。

    LTSPICE 与基于 PSPICE 的模型和其他 SPICE 仿真器之间通常存在细微差异、因为它在解释事物时非常独特。
    这很可能是问题的根本原因

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我认为问题是,COMP 引脚电流没有在模型中建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    正确的是、未对 COMP 引脚电流建模。
    我向您提供了一个原理图、展示了如何在 TINA 中解决此问题、从而使您能够将 COMP 拉至低电平

    该解决方案由于其仿真软件的解释方式而无法在 LTSPICE 中工作。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以重新发送原理图、我不确定服务器是否拒绝了、但我找不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在9月1日看到一封电子邮件、但我看不到下面的原理图和文本

    您好、Ron、

    我已通过电子邮件向您发送了原理图的副本。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    我确认电子邮件中包含附件
    也许您的公司防火墙阻止了它

    我已尝试将其添加到该消息中

    谢谢、
    Daniel

    e2e.ti.com/.../slum674-_2800_4_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很抱歉、对于所有问题、但不是与 TINA 系列相关、是否有一种将其他供应商的 PSPICE 模型导入到仿真中的简单方法?

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    有关导入 PSPICE 模型的培训、请参阅以下链接:
    https://training.ti.com/ti-precision-labs-import-spice-model-into-tina

    谢谢、
    Daniel