主题中讨论的其他器件:UC1843A
你好
UC1843A SPICE 模型中的 COMP 引脚无法下拉以调节占空比时、我遇到问题。 它用于反馈环路中、FB 引脚与 GND 相连、因此 COMP 引脚为高电平、应能够进行调制以调整占空比。 在模型中、似乎无法将该引脚拉低、并且无论其负载的阻抗是多少、都可能产生过多的电流(安培)。 在模型中、它有以下注释
型号使用说明:
* 1. 已对以下功能建模
* a.开关频率变化与 RT_CT 引脚连接
* b.未对流经以下引脚的电流建模
* RT_CT、COMP、输出、VC、VREF
* 2. 未对温度影响、工作电流、关断电流进行建模。
* 3. 未对流经以下引脚的电流建模
即 VCC、VFB、ISENSE
从注释中可以看到、由于未对 COMP 引脚中的电流建模、误差放大器可能无法以这种方式进行仿真。 TI 的人员可以提供帮助吗?