This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426:AVG I 最后一个运行问题。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193392/bq27426-bq27426-avg-i-last-run-question

器件型号:BQ27426

问题1.

放电持续至少500秒后、监测计会更新该值。
必须连续500秒? 例如、首次放电300秒、停止10秒、然后放电300秒、停止放电、平均 I 上次运行是否会更新?

500秒必须是连续的吗?比如 先放电300秒,停止10秒,再放电300秒,停止放电,平均 I 最后 run会被更新吗?

问题2.

Avg I 上次运行的更新条件是否需要停止(放电)? 例如、如果500 mA 放电持续700秒、但放电并未停止、平均 I 上次运行是否会更新?

平均 I 上次运行的更新条件,停止(放电)是必须的吗?比如500mA 放电持续了700秒,但没有停止放电,平均 I 最后一次 run会更新吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    500秒必须连续。

    2.根据文档,更新时必须停止,因此如果放电没有停止,则直到放电停止后,该值才会更新。