This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:IR3475和 IR3473更换查询

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231, TPSM82816, TPSM8A28, TPS54824, TPS543820, TPS543620, TPS56637, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192058/tpsm82816-ir3475-and-ir3473-replacement-inquiry

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件:TPS56C231TPSM8A28TPS54824TPS543820TPS543620TPS56637TPSM82866A

您好!

我的客户正在寻找 TI 电源解决方案来分别取代 IR3475和 IR3473。

他们将 TPS56C231或 TPSM8A28视为 IR3475的替代产品。 并考虑将 TPSM82816用作 IR3473的替代产品。

 https://www.infineon.com/dgdl/ir3473m.pdf?fileId=5546d462533600a4015355cca86d1727

 https://www.infineon.com/dgdl/ir3475m.pdf?fileId=5546d462533600a4015355ccb1401729

您能否为每种产品推荐合适的替代产品?

此外、客户希望私下分享其现有原理图、以审查是否适合使用 TI 产品替换它们。 有可能吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到了多个器件。   

    每个设备都有不同的支持人员。

    我支持 TPSM8A28。  

    TI 交叉参考工具可用于查找等效器件

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=IR3473

    返回的建议是用于 IR3473的 TPS543620、TPS543820和 TPS54824。

    IR3475的交叉参考是 TPS56637。  

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=IR3475

    有关 TPSM82816的更多信息。 它是一个具有集成电感器的电源模块。  

    如果您可以从原理图推断所需的输入电压范围、输出电压和输出电流

    参数搜索是另一个可以缩小搜索范围的工具  

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html

     IR3473是一款使用外部电感器的3V 至27V 输入6A 转换器。   TPSM82816 是一款2.7至6V 输入6A 电源模块。  

    需要提供更多资料,说明这是否是一种合适的替代办法。  

     

    要私下分享原理图、 请接受我的友谊请求、并在 e2e 消息系统上发送有关消息的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我知道申先生已经分享了电路图。

    -所需的设计条件如下。
    第1部分. 电压输入:4~6V、电压输出:0.8V~3.5V、电流:5A
    第2部分. 电压输入:4~6V、电压输出:0.8V~3.5V、电流:10A

    您只需要满足上述条件。

    由于设计空间较窄、因此在 TPSM82816和 TPSM8A28中搜索了具有内置电感器的器件(在替换所连接电路时、器件占用的空间较小)。

    我想知道是否可以将 IR3473替换为 TPSM82816、将 IR3475替换为 TPSM8A28。

    如果您有任何疑问、请留言。

    谢谢你。
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM8A28使用与 IR3473和 IR3475和类似的 COT 控制

    在4至6V 的输入电压范围内工作、 并具有开关功能

     600kHz、800kHz 和1000kHz 的频率选项。

    TPSM8A28是适用于 IR3473和 IR3475的电源模块。

    我需要应用工程师对 TPSM82816发表另一条评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YJ、

    是的 TPSM82816支持4-6V 输入电压和6A 负载。  如果您可以将最大输入电压降至5.5V、则 TPSM82866A 可提供更小的解决方案尺寸和更高的效率。

    谢谢、

    Chris