This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:添加 dv/dt 时的插入时间

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193411/lm5069-insertion-time-when-adding-dv-dt

器件型号:LM5069

您好!

使用 LM5069MM-2/NOPB。

根据设计表、我必须添加 dv/dt 以提供足够的 SOA 裕度。

如果没有 dv/dt,它将进入重新启动序列,Ctim 锯齿在1.25和4V 之间。 很好。

然后、当添加 dv/dt 部件时、它启动良好、将浪涌限制为非常低的值、仅为1.2Ap、但 CTIM 始终为零。

看起来没有插入时间。

我本来希望它进入插入时间、充电 CTIM、然后进入浪涌限制、但它看起来像是进入浪涌限制、然后正常运行而不经过插入时间。

它是否按预期工作?

当 LM5069通过使用 UVLO 作为启用并远程激活来启动时、提及 Vin 已高于 PORen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    如果 输入电压已经高于 PORen、则插入延迟不会产生影响。

    在启动期间、计时器仅在器件进入功率限制模式或电流限制模式时才开始充电。 在 dVdT 模式下、定时器保持为零。

    您会看到预期行为。

    此致、

    Rakesh