This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:隔离式电源检查

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193267/ucc28600-examination-of-isolated-power-supply

器件型号:UCC28600

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在考虑以下规格。
我认为 UCC28600器件适用、但是否还有其他好器件?
此外、如果您有参考设计、请向我提供。

(规格)
需要绝缘
VIN=390V (PFC 输出)
VOUT=5V
Iout=18A (稳定状态)、24A (峰值)
效率:约92%
℃温度:60 ̊ C

此致、