This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:未使用的 OV 引脚

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700, TPS3710, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189394/tps3702-unused-ov-pin

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3710TPS3840

大家好、  

不在 TPS3702中使用时、OV 引脚能否保持悬空? 还是考虑到噪声的影响、最好连接到 GND 或 VDD?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    您可以将引脚保持悬空或上拉至 Vcc。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Masound-San、

    感谢您的回答。

    我还有一个有关 TPS3700/TPS3702/TPS3710的问题。
    我希望通过电阻分压输入功率、如下面的电路所示。
    此输入方法是否正常?


    如果电阻值大于器件的电源电流、是否可以安装它?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    不建议使用分压器为器件供电。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢你的答复。

    TPS3840允许电平位移输入、如下所示。


    我认为 TPS3700/02/10可以实现相同的使用、但我知道它不能使用。
    您为什么不能支持它?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    对于 TPS3840示例原理图、与您提供的原理图相比、上拉电阻器未连接到 Vdd 节点。 在原理图中、当 OUTA 或 OUTB 切换到接地时、当 RESET 置为有效时、它会使相应的 RP 与分压器的下拉桥臂并联、从而导致分压器配置更改和 更改 Vdd 电压。 由于该器件具有宽工作电压、因此可能不会导致问题、但我仍然不推荐它。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢你的答复。
    我还有一个关于 SET 端子的问题。

    是否可以打开 SET 终端?
    是否应将其设置为高电平或低电平?
    此外、如果我不将其设置为"High"(高)或"Low"(低)、它是否是一个不确定的值?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    根据 TPS3702的可订购器件型号、您将确定 SET 引脚的行为。 一般情况下、高电平或低电平取决于您的用例和设计。 下图显示了 OV/UV 容差设置。

    对于有关保持 SET 引脚断开的问题、建议不要将引脚断开、因为它是一个逻辑器件、可能会在高电平或低电平之间切换、从而使器件行为异常。  

    Jesse