This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:关于图7-3、7-4

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192555/tl431li-about-figure-7-3-7-4

器件型号:TL431LI

大家好、

在图7-3和7-4中、图顶部的 LEF 表示 VKA=VREF。

但 VKA 在字符中是可变的。

VKA=VREF 在该葡萄中意味着什么?

这是否意味着 VKA_max=VREF?

此外、我想解释一下这两个图的含义/差异。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的差异是 IKA 的刻度不同(mA 和 uA)。

    我还有一个问题要澄清我的理解。

    当 VKA>VREF 时、内部运算放大器是否饱和?

    我想了解器件在 VKA>VREF 下的工作原理

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryoma  

    VKA > Vref 将低于精度

    * VREF 曲线缩放至 VKA  

    * Del VREF/ Del VKA 规格  

    电阻器分压器的误差和误差。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢您的回复。

    当 VKA>VREF 时、您应该考虑的一点是不精确。

    Imin 呢?

    当 VKA>VREF 时、I_min 是否有任何公式或规格

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoma  

    I min 将保持不变。 您必须处理流经 R1和 R2的电流。  

    此致

    Trailokya