This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190650/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220

我对 BQ27220电路设计有疑问。 我使用原始电路来测量电池、但我想在 BAT、SRP、 和 SRN、如图中所示、您可以看到已添加3个与芯片串联的电阻器 Ra、Rb、RC (紫色文本)、以提供针对 SCF (单组件故障)的保护。 我想知道这是否允许。 电池测量没有影响?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Ra、如果使用电阻器、我们通常建议使用5欧姆等非常小的电阻器。 这是因为 BAT 引脚是电池电压测量输入、并且如果使用了一个大电阻器、那么由于电阻器中的压降、电压测量可能对您的应用不准确(这可能适合您的应用、您应该对其进行测试)。

    对于 Ra 和 Rb、我们建议使用50欧姆。 如果使用330欧姆电阻、电流保护检测可能会慢一些。 如果将使用330欧姆、我建议您对其进行测试、因为我们尚未对其进行特性描述。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好的、明白、谢谢、但是、如果我将保险丝直接放在电池前面并且线路中不使用任何其他电阻器、该怎么办? 哪种方法更好、对电池测量的影响更小? 在下图中、您可以看到我移除了所有电阻器(Ra、Rb、Rc)并将保险丝(F1)移到了电池侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    添加保险丝而不是电阻器对电池测量的影响较小。  

    您是否了解过我们的 EVM 设计? 您可以参考此处查看您的原理图。 我将仔细检查 SRP 和 SRN 连接。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、我已经知道这个电路、我还有 EVM 板、但是如果您考虑单个故障组件、则需要采取一些措施来保护电路的安全性。
    例如、如果 C2爆炸并造成短路、则需要保护。 因此、您可以在电池前面有一个简单的 PTC 保险丝、也可以像我在第一个电路中所做的那样使用电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    我同意、使用保险丝时没有发现任何问题。 我说过、使用保险丝对电池测量的影响比使用电阻器小。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose 的回答、但我担心电池前面的保险丝、例如、如果您从电池汲取2A 电流、那么保险丝上大约有120mA 的压降、我认为这可能会影响测量!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    我理解您的问题和疑虑。  

    为了防止监测计读数上出现压降、通常我们 将保险丝与 BAT+并联。 有关更多详细信息、请参阅以下内容。


    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您提供的图表、但这不是我想要的、我认为我可以找到另一种解决问题的方法。