This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:漏极开路引脚灌电流容量。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192718/ucc21750-q1-open-drain-pins-sink-current-capacity

器件型号:UCC21750-Q1

您好!

对于栅极驱动器 UCC21750-Q1、有三个开漏引脚:"RDY"、"FLT"和"RST/EN"。

当上拉至5V 时、这些引脚的灌电流容量是多少?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    虽然没有最大电流限制规格、但5mA 的内部电阻被定义为30欧姆。

    我们通常建议使用5K 外部上拉电阻、以便在5V 时电流为~1mA。

    希望它会出现。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sasi!