This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900Q1EVM:LM74900Q1EVM 设置问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1, LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193134/lm74900q1evm-lm74900q1evm-setting-question

器件型号:LM74900Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM74910-Q1LM74900-Q1

您好、支持团队

我们将设计 LM74910-Q1、但对 EVM 有一些疑问。

Q1:R12的 EVM 可能会变为0欧姆?

Q2:C3的 EVM 可能更改为10nF?

Q3:R6&C6的 EVM 用于降低浪涌电流、R6可能会更改为10欧姆?

如果有任何副作用、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    Q1:R12的 EVM 可能会变为0欧姆?

    A1:是的、R12可以更改为0欧姆。

    Q2:C3的 EVM 可能更改为10nF?

    A2:是的、您可以增大 C3值、但也会增加电路的短路响应时间。 R3和 C3将形成一个低通滤波器、并且运行为一个针对短路的抗尖峰脉冲延迟。  

    Q3:R6&C6的 EVM 用于降低浪涌电流、R6可能会更改为10欧姆?

    A3:当 HGATE 被拉低时、需要 R6来限制从 C6到控制器 HGATE 引脚的电流。 这将有助于在一段时间内扩展 LM74900-Q1控制器的功耗。 将 R6值保持在100欧姆是有沟的。