This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:具有高电流容量(&G;5A)的 LED 驱动器

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187910/lm3409-led-driver-with-high-current-capacity-5a

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好、

我的客户正在考虑 LM3409是否在(输入电压24V、输出电压10V、输入电流4.8A)条件下可用。

LM3409的驱动电流在数据表中定义为5A、但 他们 担心5A 产品没有足够的裕度来实现4.8A。

请您回答我在下面的问题以消除他们的疑虑吗?

-实际可能有多少电流?

-哪些因素决定了上限电流?

-也是。 如果您有一个推荐的 LED 驱动器、其驱动能力为5A 或以上、但 LM3409除外、请告诉我。

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taiko

    您是否想在此处分享应用? 我认为这是根据您的5A 要求推广我们新器件的好时机。 如果您有兴趣、我可以通过邮件向您发送更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    此 LED 驱动器用于显微镜观察光。  请让我隐藏此处的特定公司名称、因为它是一个公共论坛。

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我对新产品感兴趣、但如果您能回答有关 LM3409的原始问题、我将不胜感激。

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 LM3409是一个控制器而不是转换器、因此外部 FET 不存在太大的热风险。 正确选择外部 FET 后、电流肯定会高于5A。

    实际上、LM3409能够提供驱动器电流、这决定了 LM3409可以驱动的 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的回答。

    请允许我遵守最后一点吗?

     我知道使用 LM3409时电流肯定会高于5A。  实际上、我在其他 E2E 文章中找到了使用 LM3409实现5A 以上运算的一些示例。

    那么、LM3409数据表显示"高达5A"的原因是什么?  看起来、它们具有5A 作为一种限制。 5A 最大电流值背后的背景是什么?

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、太至–我们这个问题的专家目前正在庆祝中国新年。 请等待回复延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、我只能提供我对此的理解。 5A 是一个非常安全的操作点、用户无需过多关注电感器、频率等其他参数。 通常、TI 会提供参考设计来指导这些控制器器件实现更高电流运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的信息。

    请告诉我该参考设计吗?  客户希望知道、LM3409能够以5A 或更高的电流运行、这是一项证明。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我没有找到 LM3409的高电流应用。 但有一个器件 TPS92641具有相同的1A 峰值电流 MOSFET 驱动。 它具有适用于10A 应用的参考设计。  

    TIDA-080008参考设计| 德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的信息。

    顺便说一下、您是否有计划使用 LM3409发布高电流参考设计?  或者、除了支持 LM3409高电流能力的参考设计之外、还有其他数据吗?

    如果 TI 有、请告诉我。

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、目前没有计划进行 LM3409参考设计、因为这不是新器件。