主题中讨论的其他器件: TPS92641
大家好、
我的客户正在考虑 LM3409是否在(输入电压24V、输出电压10V、输入电流4.8A)条件下可用。
LM3409的驱动电流在数据表中定义为5A、但 他们 担心5A 产品没有足够的裕度来实现4.8A。
请您回答我在下面的问题以消除他们的疑虑吗?
-实际可能有多少电流?
-哪些因素决定了上限电流?
-也是。 如果您有一个推荐的 LED 驱动器、其驱动能力为5A 或以上、但 LM3409除外、请告诉我。
感谢你的帮助。
此致、
太藤竹村
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在考虑 LM3409是否在(输入电压24V、输出电压10V、输入电流4.8A)条件下可用。
LM3409的驱动电流在数据表中定义为5A、但 他们 担心5A 产品没有足够的裕度来实现4.8A。
请您回答我在下面的问题以消除他们的疑虑吗?
-实际可能有多少电流?
-哪些因素决定了上限电流?
-也是。 如果您有一个推荐的 LED 驱动器、其驱动能力为5A 或以上、但 LM3409除外、请告诉我。
感谢你的帮助。
此致、
太藤竹村
你(们)好
很抱歉、我没有找到 LM3409的高电流应用。 但有一个器件 TPS92641具有相同的1A 峰值电流 MOSFET 驱动。 它具有适用于10A 应用的参考设计。