This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:限制最大开关频率并且只有突发模式用于空载调节

Guru**** 2797215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC25600

早上好、

将最大开关频率限制为300kHz 有多简单? 数据表中未提及这一点。

2.限制最小开关频率以使其远离增益曲线的电容面积有多简单?

如何简单地将其设置为仅在无负载时具有突发模式以防止输出电压偏离?

这一点在数据表中并不清楚。

3.我可以通过从辅助电源为 BLK 引脚提供5V 电压来禁用高压启动吗?

4.请注意:UCC25600是一款使用简单得多的器件、运行良好。

我知道您会说 UCC256403提供更好的瞬态响应。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请参阅以下我的回答:

    1。  

    [引用 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation 将最大开关频率限制为300kHz 有多简单? 数据表中未提及这一点。[/quot]

    请参阅以下主题:

    (+) UCC256403:突发模式禁用时的最大频率设置(选项7)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2.

    [引用 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation ]限制最小开关频率以使其远离增益曲线的电容区域有多简单?

    (1) UCC256404:最小和最大谐振频率限制-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    3.

    [报价 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation "]如何将其设置为仅在无负载时具有突发模式以防止输出电压消失?[/quot]

    如果您想避免突发模式、我建议首先取消 RVCC 和 LL/SS 之间的电阻。 接下来、您需要减小底部 VCR 电容。 这将使 VCR 电压的峰峰值更大。 为了避免突发模式、您希望 VCR 峰间电压大于突发阈值(当 RVCC 和 LL/SS 之间的电阻器取消填充时、BMT=0.2V)。

    4.

    [报价 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation "]是否可以通过从辅助电源为 BLK 引脚提供5V 电压来禁用高压启动?[/quot]

    UCC256403中没有 HV 启动。 因此、您需要将 HV 引脚接地。

    您需要在 VCC 引脚上连接辅助电源。

    BLK 引脚需要通过电阻分压器连接到 LLC 直流输入电压。 请参阅 EVM 原理图 :https://www.ti.com/lit/pdf/sluubx3

    5.  

    [引用 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation "]

    只需注释:UCC25600是一款使用简单得多且工作良好的器件。

    我知道您会说 UCC256403提供更好的瞬态响应。

    [/报价]

    除了更好的瞬态响应、UCC25640x 还具有内部栅极驱动器和 ZCS 保护、仅需要2类补偿器。

    因此、与 UCC25600相比、可实现更可靠、更出色的性能和更少的 BOM。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    非常感谢您的详细回答!

    现在、我了解了它如何保护自身免受进入电容区域的影响。

    我始终倾向于设置最小频率(在电感区域)、以防止频率变得过低(由于某些故障条件)、这将增加变压器中的磁通密度、甚至会使其饱和。 我注意到、可以通过在 FB 引脚和接地之间放置一个电阻器来实现、正如 Ben Lough 建议的那样。 也许这不是必要的、因为 UCC256403将检测过流情况并防止开关频率变得过低?

    我仍然需要突发模式来防止输出电压在无负载时偏离。 与 UCC25600的工作方式类似。 因此、我不能放弃突发模式。 突发模式只应在无负载或极小负载时发生。

    抱歉、我的问题中没有提到高压启动。 我想说的是大电压启动阈值。 能否通过向 BLK 引脚施加5V 电压来禁用大容量电压启动? 与 UCC25600类似、它没有大容量电压启动。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    [引用 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation/4486367 #4486367"]I 始终倾向于设置最小频率(在电感区域)、以防止频率变得过低(由于某些故障情况)、这将增加变压器中的磁通密度、甚至可能使其饱和。 我注意到、可以通过在 FB 引脚和接地之间放置一个电阻器来实现、正如 Ben Lough 建议的那样。 也许这不是必要的、因为 UCC256403将检测到过流情况并防止开关频率变得过低?[/QUERP]

    是的、正确。

    [引用 userid="484955" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190309/ucc256403-limiting-the-max-switching-frequency-and-only-have-burst-mode-for-no-load-regulation/4486367 #4486367">我想说的是大电压启动阈值。 能否通过向 BLK 引脚施加5V 电压来禁用大容量电压启动? 与 UCC25600类似、它没有大电压启动。[/quot]

    当 LLC 的输入电压较低时、大容量电压启动阈值将有助于转换器避免运行。 因此、通过 使用此保护、您将直接限制最低工作频率。

    如果您始终在 BLK 引脚上保持高于启动阈值的电压、则始终依赖过流保护。

    您能否告诉我您为什么要禁用欠压保护?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 美好的一天

    在首次测试电源时、我不喜欢这种高压启动、因为我想缓慢地将输入电压从0增加到最大值。 一旦我确定它工作正常、我将启用高压启动。

    因此、我将按照 Ben Lough 的建议、通过 FB 到接地之间的电阻器来限制最小频率。 然而、他并未指明特定频率所需的值。 您是否知道在给定频率下使用什么值?

    这就是我非常喜欢 UCC25600的原因。 将外部驱动器或脉冲变压器添加到 UCC25600非常容易。 是的、我知道 UCC256403将提供更好的瞬态响应。

    不过、我已经为 UCC256403布置了新的 PCB、并将进行试用。 也许我感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我建议在开环中测试电源、您可以通过在 FB 引脚上连接一个电阻器来设置希望转换器运行的频率。

    请按照以下步骤操作。  

    运行 UCC25640x 开环需要对 VCR 电路以及 FB 引脚进行一些修改、以便从 FB 引脚吸收恒定电流。 由于 FB 引脚被松散地调节至~5.6V、在 FB 与接地之间连接一个电阻器(RFB)会灌入一个固定电流(介于0uA 和82uA 之间)。 电流量将决定 VCR 的开关阈值。 然后取消上部 VCR 电容、以便完全禁用充电控制。 现在、开关频率仅取决于内部2mA 斜坡电流和较低的 VCR 电容。  

       

    其中 IFBpin 是从 FB 引脚灌出的电流量。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manikanta、

    非常感谢。

    此致、

    斯蒂芬。