This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:补偿反馈环路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192833/ucc2897a-compensating-the-feedback-loop

器件型号:UCC2897A

您好、先生、

在文档"了解和设计受控的有源钳位电流模式
使用 UCC2897A"  

下面给出了输出滤波器传递函数和波特图  

我不知道 系统9i 的控制到输出增益的波特图是如何在较低的频率下通过乘以恒定值 K 来改变的。下面给出了相同的值以供您快速参考

请澄清我的问题。  

此致

Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    我认为您是(部分)正确的-乘以常数不应改变低频下的曲线。  但是、如果仔细阅读图21的说明、则会显示"...normalized 关于输出滤波器的直流阻抗。"  请注意、图21中的两条曲线都具有恰好为1.0的低频增益。  这来自归一化(即公式83除以每个负载的直流增益)。

    图22显示了未实现标准化的增益曲线。  两条曲线都没有1.0的低频增益。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。 如您所知、图23是在没有标准化的情况下绘制的、您能告诉我应用手册中用于绘制图23的公式是什么。

    根据下面的推导、我知道分子中有 Rload Turn、下面给出了样本推导  

    公式85中的分子也缺少该 Rload (RL)。  

    如果我遗漏了任何东西、请更正我。  

    请告诉我在图23中得到该图的确切公式是什么

    谢谢、此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    该主题最初讨论图21 (标准化)和图22 (非标准化)。

    请参阅下面的注释以生成图22、控制到输出增益、GCO

    您的另一篇文章讨论了图23。  让我们将它们分开。

    Eric