This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:如何选择最小峰值?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193087/lm61460-q1-how-to-select-the-minimum-peak

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460

大家好、团队成员

希望你们做得好!

在 LM61460-Q1数据表中、有一个名为"最小峰值命令"的规格。

它是否指的是电感器上的最小电流纹波要求?

此外、"脉冲持续时间"的含义是什么?

谢谢~

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最小峰值命令与电感器上的最小电流纹波无关。  

    有关为典型应用选择合适电感器的更多详细信息、请参阅电感器选择部分10.2.2.3。  

    通常建议选择电感器、使电感器纹波电流与器件最大额定电流的20%- 40%相同。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy

    明白了。

    那么、"最小峰值命令"和"脉冲持续时间" 在这里意味着什么?

    谢谢、此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最小峰值命令与过流和逐周期电流限制保护相关。  

    由于该器件是峰值电流模式控制器件、因此在每个开关周期将 HS 电流与固定电流设定点的最小值和/或斜率补偿进行比较。  

    固定电流设定点的最小值是随器件额定电流而变化的最小峰值命令。  

    从实际应用的角度来看、只要客户 LM61460的电流不超过6A、器件就不会接近电流限制。

    此致、

    Jimmy