This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:重新启动后充电电流为0A

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190940/bq25700a-charging-current-0a-after-restart

器件型号:BQ25700A

您好 TI  

在我的应用中、主机控制器随后由用户打开、第一个充电器 IC 在主电源线时单独打开  

我们最初需要使用500mA 电流为电池充电、但我们可以看到 充电电流寄存器设置 复位- 0x14:0x0000。 (当主电源被移除且电池仍然存在时)

但我们可以看到、我们正在设置的其他电阻器、即0x15 (充电电压限制)、 0x3D (输入电压限制)和其他电阻器(如0x12;0x09;0x30;0x31;0x32) 保留其值  

1) 1)是否有任何方法可使0x14电阻器在重启后保持其值?  

2) 2)是否有任何连接方式、我们可以通过电池为 IC 供电、以免 IC 丢失任何寄存器数据? (目前、我们遵循了评估套件设计)

谢谢  
Atharv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharv、

    [引用 userid="509428" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190940/bq25700a-charging-current-0a-after-restart ]1)是否有任何方法使0x14电阻器能够在重启后保留其值?

    如果器件重新启动、寄存器0x14将始终复位为默认值(0x0000)。

    [引用 userid="509428" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190940/bq25700a-charging-current-0a-after-restart ]2)是否有任何连接方式、我们可以通过电池为 IC 供电、以免丢失任何寄存器数据? (目前、我们遵循了评估套件设计)[/quot]

    请参阅数据表 第8.3.1节"不带直流电源的电池上电"。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用 IC 中的 OTG 功能来使 VBUS 始终通电、这是否有助于保持这个0x14电阻器? (我们将确保始终连接电池并为其充电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharv、

    OTG 特性不保留0x14寄存器的值。

    除 acov 外的任何 CHRG_OK 低电平条件都会将 ChargeCurrent ()重置为零。 ->即移除适配器

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    解释我们的系统

    案例1:已连接15V 的适配器输入、主机 uC 从适配器获取电源、我们使用以下命令将(0x14)充电器电流寄存器设置为500mA

          #i2cset -y 1 0x09 0x14 0x0200 w

    案例2:我们移除适配器输入主机 uC 将由电池供电我们可以看到(0x14)充电电流寄存器复位为0000

    a)如果我们可以对电路进行任何修改以保持0x14设置、则在重新连接充电器适配器的情况下、当主机控制器进入睡眠模式时、我们无法始终通过主机控制器发送此命令

    b)您能否建议类似系列中具有3节电池功能的充电器 IC、其中充电寄存器即使在断电时也能保存该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharv、

    我不认为有办法(包括电路修改)保留寄存器设置、因为一旦适配器被移除、该值将复位。

    我不确定我们是否有此类充电器、但我可以咨询团队、同时您也可以在 TI.com 上搜索它们、并在数据表中检查移除 POR/适配器期间的充电电流寄存器行为。 您的适配器输入是否始终具有比电池和系统更高的电压(换句话说、您是否正在寻找降压、升压或降压/升压)? 您使用的是 I2C 或 SMBus 主机接口是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1) 1)您是否获得了充电电阻器将保持其值的替代器件?  

    2) 2) 我们能否使用二极管直接向 VBUS 提供电池电压、以便 VBUS 始终保持充电状态

    谢谢  
    Atharv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharv、

    移除适配器后、我们没有保存 ChargeCurrent 寄存器的主机控制充电器。

    理论上、此设置可以正常工作、但我们以前从未执行过此类设置。 我强烈建议订购 EVM 并在继续设计之前在 EVM 上测试修改。

    此致。