This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BMS 设计

Guru**** 2406690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193540/bq24610-bms-design

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ76925

您好!

我希望为一个项目设计自己的 BMS  、该项目中已有4S 14.8V 和5200 mAh 锂聚合物电池组、几乎没有充电信息。 我以前做过一个小型电池充电器、但它只有一个电池、所以我对多个电池的了解不多。 因此、我想知道我是否可以将其用作充电器、 并将 BQ76925用作平衡器和监控芯片。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此充电控制器支持高达26V 的电池充电电压、因此您可以在这里找到所需的一切。 您打算使用多少充电电流? 它表示充电电流不应超过1C、即5.2A。该充电控制器支持高达10A 的充电电流。

    我将与同事一起回顾平衡器和监控芯片。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我肯定会使用小于5、2A 的电流、但我仍然对如何在所有这一切中添加平衡器以及它是否能够工作感到困惑。

    感谢您的同事参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我们的监控器/平衡器/保护器件设计为位于电池组侧。 因此、这 不应在电池组之外使用。

    如果您对器件本身有任何疑问、请告知我们!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon