This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21215A:频率更改为250kHz

Guru**** 2414100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM21215A, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192846/lm21215a-frequency-change-to-250khz

器件型号:LM21215A
主题中讨论的其他器件: TPS62873-Q1

降级:

当输入=3.3V 时、输出使用 DAC 执行 ADJ、客户发现 LM21215A 工作频率将变为250kHz、输出电压纹波将高达50mV。

我们尝试移除原理图中显示的电容器 C37、工作频率将更改为500kHz、这是标准频率。

您能  帮助检查根本原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    这是一个非常旧的器件。  是否可以改用 TPS62873-Q1?  它更小、并提供 I2C 来调节输出电压。

    您需要什么输出电压范围?  您能否将 Vout、SS/TRK 和 DAC 电压添加到示波器中?  您可以发送 PCB 布局吗?

    输出端实际上有3个电容器吗?  https://www.digikey.com/en/products/detail/kemet/T491C107M006AT/2336276 在原理图的其他页面上、输出轨上是否有任何其他电容器?  这些是 ESR 接近1欧姆的钽电容器。  这对于电源而言是过多的 ESR -它会产生高纹波、并通过添加低频零点极大地影响控制环路。  他们还可以将这些电容器更改为陶瓷电容器、看看是否有改进。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    所需的 ESR 值是多少?  我们有多个板。 其中一些  已更改为 ESR 小于10毫欧的陶瓷电容器、这是可以的。  但是、其中一些无法正常工作、频率错误、必须更改为 ESR 15毫欧钽电容器、然后正常。 下面是布局、 您能 帮您回顾一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您尝试使用较低的 ESR 电容器。   

    现在建议使用陶瓷电容器、因为它们现在可提供非常高的电容、而无需任何固有的 ESR。  15m Ω 钽电阻也很低、应能够使用。  您可能需要使用 Cout 和 ESR 值重新计算补偿值。  Webench 可以帮您完成此操作。

    是否安装了 C28、C29和 C30?  这些陶瓷电容器的价值是多少?  我在您的原理图中看不到它们。  这些是输入电容器、它们对于任何电源的正常运行至关重要。

    是否还安装了输入滤波器 L32?  这是电感器还是铁氧体磁珠?

    布局可能看起来不错。  输入电容器和输出电容器应放置在更靠近的位置、以使其环路面积更小。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。

    是的、C28、C29和 C30全部安装有47uF 陶瓷电容器、L32安装有 BLM31SN500SH1。 其他 L、C 如下所示。 BTW、当 C39替换为330uF 15毫欧钽电容器时、工作频率恢复至500kHz。

    为什么将工作频率更改为250kHz?  还有任何改进建议吗?

    谢谢、

    二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 Bin。  这些输入电容器看起来正常。

    更改输出电容器会改变纹波和控制环路响应。  初始电容器的极高 ESR 会产生您观察到的高纹波。  使用陶瓷电容器或低 ESR 电容器时、高纹波消失。

    不同的 ESR 也会通过移动零来改变控制环路的频率响应。  请参阅 D/S 中的方程式12  由高 ESR 产生的零点可能会使环路带宽过高、这会导致大信号变化、从而影响开关频率。

    您需要选择低 ESR 输出电容器(就像您最近使用过的那样)、并通过调整 R14、R15、R21、C37、C46的值来重新补偿器件、 和 C47。  Webench 可以为您提供帮助。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢。