This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:估算功率耗散

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193504/tps65270-to-estimate-power-dissipation

器件型号:TPS65270

先生,您好:

请帮助查看我们的原理图。

输出条件如下所示。

BUCK1:系统为3.3V/1A (最大值)

BUCK2:9V/3A (最大)充电器

工作温度为0至50度。

请告诉我们如何计算功率耗散。

您是否有工具或某些指南行可供我们分享?

期待您的反馈。

非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的支持! 有关如何检查功率耗散的详细介绍、请参阅第11.3节。 如有任何不清楚的情况、敬请告知!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia:

    请告诉我如何计算 TPS65270的 PDI?

    PDI 是所有转换器中的损耗之和

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    Pdis 是所有转换器中的损耗之和。 您可以参阅图19-22、了解不同输入电压和输出电压/负载条件下的功率损耗。 您还可以订购 EVM 来测试功率损耗。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia:

    感谢您的反馈。

    我有以下问题。

    1.你能告诉我 Y 轴的单位吗?

    2.如果 BUCK2的输出电压变为9V、功率损耗将如何?

    3.这些曲线的颜色定义是什么?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    Y 轴的单位为瓦特。

    2.数据表中显示的图是使用12V 输入电压进行测试的。 如果您想检查9V 输入电压的功率损耗、建议您使用 EVM 板进行检查。

    3.对于这些图、从上到下分别为5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V

    谢谢! 请告诉我们您的任何问题!

    BRS

    卢西亚