This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR 占空比

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192944/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-duty-ratio

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

你好

我在测量占空比时感到困惑:

我需要测量占空比值、我认为板上没有测试点。 获取占空比测量的最佳方法是什么? 我需要测量占空比值、该值位于电流环路补偿之后和 PWM 比较器之前的补偿器引脚的 VEA 处。  

从 LO 和 SW 节点、我们可以获得 PWM 方波、但我需要 DUT 周期值(在 PWM comarator 之前)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    请不要打开具有相同问题的另一个线程、而另一个线程仍处于打开状态。

    电路板上没有测试点、您可以从中获取指向占空比的信号、必须从 SW 节点进行测量。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但 SW 节点会向 PWM 提供占空比、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    是的、它是 PWM、但没有名为占空比的信号、它是器件的导通时间和关断时间之比、可以根据 SW 节点的导通时间和关断时间计算或测量该比率。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我认为您没有得到我的观点、我知道我可以根据开关的 Ton 和 Toff 计算占空比、 但我需要将其作为一个物理信号、我想将其提供给我的观测器模型、该模型将获取此占空比的值。 那么、使用此板怎么可能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我理解你想说什么,但就我所知,在这种情况下,这是不可能的。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我们如何才能实现这一目标? 还有其他的方法、我是使用另一个外部驱动器电路、我不知道它如何工作、但这就是我想到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我不知道如何做到这一点是诚实的。 我没有参加过与您类似的项目、因此我希望您能找到一种方法来完成这一任务。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    任何其他从事这一项目的专家、也许他们会给我一些有用的建议、这对我来说很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    您可以根据 SW、HO 或 LO 波形计算占空比。  

    请描述您希望使用哪种信号? 您想使用外部栅极驱动器、但不想使用 LM5170内置栅极驱动器?

    BR

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯智

    感谢您的回复、我想获取占空比信号、该信号是 PWM 比较器的输入和 CA GM 的输出(电流环路补偿)。 LO 和 SW 的波形为 PWM 方波信号、我需要占空比(模拟)信号。 我想将此占空比信号馈送到我的观测器模型。

    因此、我检查了如何获取该信号的可能性、因为电路板中没有此类测试点或节点、或者是否有机会获取该信号并进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Salman、

    COMP 是 PWM 比较器的输入和 CA GM 的输出(电流环路补偿)。

    降压模式下占空比等于(VCOMP-1V)/VRAMP。 因此、您可以采用 COMP1和 COMP2引脚来实现占空比。

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Feng Ji

    我正在使用升压模式、因此我还查找了 COMP 引脚、但板上没有 COMP 引脚节点、我可以从该节点获取信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Salman、

    您可以探测 LM5170的引脚11或连接到引脚11的 C15、C16。

    BR

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Feng Ji

    是的、我之前已经检查过这一点、但引脚太小、空间非常小、无法正常工作、可能会出现短路、但我想这是我现在唯一的选择。