This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:输入电容值

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193144/tps25981-input-capacitor-value

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS2490

您好!  

数据表建议使用1uF Cin 电容器来实现瞬态保护。  

我的担心是1uF 足够大、足以单独产生高浪涌电流。  

到目前为止、我一直在使用 TPS2490、建议使用1nF-100nF。  

输入电容值是否可以降至100nF? 或许与 TVS 结合使用来限制尖峰电压?  

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这是可能的。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kunal。  

    电容值有多低是否有限制?  

    10nF 或1nF 也能工作吗? 我会在什么时候开始对性能产生负面影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    输入电容器不会影响器件性能。 它仅用于去耦。 如果10nF 或1nF 有助于瞬态抑制、则可以选择它们。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。