This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:有关公式(2)的问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193769/tlc6984-question-about-formula-2

器件型号:TLC6984

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLC6984、并有疑问。  

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于数据表 P.18公式(2)、

是否可以通过设置 CC 寄存器来更改 Iout_R (或 G 或 B)的峰值电流值?

例如、当 Isepiting=3mA 且 Isepitu=0.39%时、电流值计算如下吗?

Iout = 3 (mA) x 0.39%= 11.7uA

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    • 我想您是指数据表第17页中的公式(2)。
    • 更改 CC 寄存器设置将更改 Iout_R (或 G 或 B)的峰值电流值。  您的计算正确。 但是、如 数据表的"第7.3节建议运行条件"中所述、最小恒定输出源电流不应小于0.2mA。
    • BTW、您能告诉我谁是终端客户、什么是终端设备?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的答复。

    我确认数据表(SLVSG10D)、公式(2)位于第18页。  

    我知道输出源电流不小于0.2mA 乘 以7.3的建议运行条件

    因此客户无法输出11.7uA。

    我无法在此主题中说出客户的姓名、您能否提供友谊请求或您的电子邮件地址。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    是的。 你是对的。 方程式(2)应位于第18页。 我正在阅读旧版本的数据表。 很抱歉。

    我明白、我已经提交了友谊请求。

    BR、

    Steven