This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:LLC 转换器(40V…60V)至(40V…60V)

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192891/ucd3138allcevm150-llc-converter-40v-60v-to-40v-60v

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

在我们正在开发的项目中、我们正在设计两个转换器:

  1. LLC 转换器400V 至(40…60V)、其中谐振回路已计算且已测试@更低的功耗。
  2. LLC 转换器(40V…60V)至(40V…60V)、但仍不计算谐振回路。

第二个转换器设计尚未完成、因为按照 TI 的设计指南(slup263_TI.pdf)、计算得出的 Lm 在半桥拓扑中非常低(约为0.5 μ H)。 如果我们转到全 bidge、LM 值会稍高一点、但不会太高。 这些值不可制造。 使用 EE 磁芯时、如果移除磁芯的两个磁性部件(E)之一、初级磁化电感值仍高于计算得出的值。

我们想知道该转换器是否还有比 LLC 更好的其他谐振拓扑。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此主题分配给 LLC 专家。  我希望您能在星期一收到回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移全桥是另一种谐振拓扑。 但 PSFB 的优势是适用于高输入到低输出应用。 我认为 LLC 可能是您的应用的理想选择。 您必须做的更高 Lm。 使用具有更高 AE 的磁芯或选择更高的变压器匝数是提高电感的有效方法。   

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周福乐、您好!

    首先、感谢您的回复。

    我们知道、我们可以采取一些措施来增加 Lm。 但是、我们必须将 Lm 的值与计算出的值相匹配(遵循 TI slup263_TI.pdf 设计指南中的表格)。 根据我们的计算、如果 Lm 应该更低、我认为我们不能增加 Lm、因为它会引起谐振回路中的变化。

    让我谈谈我们已经获得的一些价值观。 我们可以与您分享 Excel、其中包含计算的详细信息:

    • VIN= 40至60V。
    • VOUT= 40至60V、符合规格。
    • 根据规格、Pout= 500W。
    • 由于最大输入电压和最小输出电压、因此 Mg_min= 0、64。
    • 由于最小输入电压和最大输出电压、因此 Mg_max= 1、66。
    • N = 0、5、这是因为标称输入电压和标称输出电压为48V
    • Ω= 0、93 μ F、这是由于标称输出电压和标称功率输出。
    • LN= 2和 QE= 0、2、这是由于 mg/min 和 mg/max
    • µF = 8、52 μ F、这是由于 RE 和 QE。
    • µH = 0.30 μ s 由于 Cr.
    • µH = 0、59 μ s、这是由于 LR 和 Ln。

    出于这些原因、我们获得了该 Lm 值。

    总之、我们应该知道如何通过计算提高 Lm、或者如何使 Lm 达到计算值的小值。

    请告诉我您是否希望 Excel 中包含所有计算结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergi、

    您不需要与我分享您计算的 Excel。 LLC 很难涵盖宽范围输入/输出。  单级 LLC 似乎很难与您的应用相匹配。 您更喜欢将预升压置于 LLC 之前吗? 系统架构为升压+ LLC。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为使用半桥非谐振拓扑是什么? 您认为它可能适合我们的应用吗? 或者、您也可以向我们建议适合我们应用的另一种拓扑(非谐振)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这样可能无法实现良好的效率。 BOOST + LLC 可能是不错的选择。

    谢谢